Press Inkoop
Press Inkoop
Encoder productselectie perspectief blauw

Technische ondersteuning voor Encoder

Vind antwoorden op veelgestelde vragen, specifieke informatie over uw producten en het gebruik ervan of speciale PLC-configuratiebestanden. Wilt u een offerte of algemene informatie over onze producten, neem dan contact op met onze sales of info[at]faulhaber.com.

Veelgestelde vragen

Welke encoder is het best voor welke toepassing?

De beslissing wordt gewoonlijk gebaseerd op de vereiste resolutie en nauwkeurigheid en op het meest geschikte werkingsprincipe (optisch/magnetisch) en bedrijfstemperatuurbereik van de voor de gewenste motorserie beschikbare encodertypes.

Voor welke encodertypes is een tweede aseinde beschikbaar?

Als een tweede as nodig is, gebruiken borstelloze DC-servomotoren in het algemeen analoge Hall-sensoren als hoeksensor. Indien nodig worden encoders downstream geïnstalleerd ten opzichte van de andere toegevoegde onderdelen, zoals bijvoorbeeld remmen.

Welke lijnlengtes zijn mogelijk met/zonder Line Driver (RS422)?
  • Zonder Line Driver zijn lijnlengtes tot 1-2 m mogelijk met incrementele encoders. In individuele gevallen kan de werking afhankelijk zijn van andere parameters, zoals de motor-PWM en de kabelinstallatie.
  • Met Line Driver en twisted-pair-kabels kan worden gedacht aan lijnlengtes tot enkele tientallen meters. Wat in dit geval belangrijk is, is de differentiële evaluatie aan het einde van de lijn of controller. Daarnaast kan een aansluitweerstand aan het einde van de lijn handig zijn voor langere lijnen, om reflecties te onderdrukken.
Welke types encoder zijn beschikbaar bij FAULHABER?

FAULHABER biedt encoders op basis van optische en magnetische werkingsprincipes.

Welke encoder-interfaces zijn er?

FAULHABER biedt encoders met kwadratuurinterface, absolute interface (BiSS-C), analoge en digitale Hall-signalen en een sinus/cosinus-interface. Op verzoek van de klant zijn ook andere interfaces mogelijk.

Gebruikt FAULHABER gestandaardiseerde encoder-interfaces?

Ja, er worden gestandaardiseerde interfaces zoals kwadratuurinterfaces volgens RS422, absolute interfaces volgens BiSS-C en digitale Hall-sensoren gebruikt.

Wat is het verschil tussen de resolutie en de nauwkeurigheid van een encoder?
  • De resolutie van een incrementele encoder (4* lijnen per omwenteling) is de kleinste meetbare hoek. FAULHABER encoders hebben een hoekresolutie tot 0,009°.
  • De nauwkeurigheid is in het algemeen een veelvoud van de resolutie. FAULHABER encoders behalen een nauwkeurigheid tot 0,1°. De nauwkeurigheid beschrijft de maximale afwijking van de werkelijke positie van de ingestelde waarde. Voor nieuwere producten zoals de IER3 en IE3 wordt deze informatie gegeven in de gegevensbladen.
  • U kunt meer gedetailleerde informatie over de positienauwkeurigheid en de herhaalnauwkeurigheid vinden in de technische informatie voor encoders.
Zijn voor FAULHABER encoders extra beschermende maatregelen nodig tegen EMC?

Extra beschermende maatregelen zijn al in sommige encoders geïntegreerd, bijvoorbeeld de IE3 en IER3. In het algemeen dienen de specificatielimieten (bijv. voedingsspanningsbereik) in de gegevensbladen te worden aangehouden. In afzonderlijke gevallen kan het nodig zijn extra maatregelen te nemen voor de klanttoepassing. Kritisch zijn hierbij met name spanningspieken in de voedings- en signaalleidingen, die kunnen leiden tot vastlopen en blijvende beschadiging van sensoren.

Gebruiksaanwijzingen

Product

Categorie

Document

Categorie

pdf

AN 130 - AES Interface Description

Categorie: Essentials

pdf

AN 133 - Installation of the Multiturnencoder AEMT-12/16 L combined with MC V3.0 controller family

Categorie: System setup

pdf

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder

Categorie: Essentials

pdf

AN 144 - Quadrature interface

Categorie: Essentials

pdf

AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3

Categorie: Essentials

pdf

AN 147 - Definition of the encoder signal criteria

Categorie: Essentials

pdf

AN 162 - Analog Hall Sensors

Categorie: Essentials

pdf

AN 163 - Digital Hall Sensors

Categorie: Essentials

pdf

AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders

Categorie: System setup

Webinar SIMULINK programmeerbibliotheek - Slider
TechNews
Aandrijfelektronica
Borstelloze DC-motoren
Encoders
Motion Controllers
Aandrijfsystemen virtueel testen

Hoe zal de aandrijving presteren in de daadwerkelijke toepassing? Voor borstelloze DC-motoren van FAULHABER kunt u deze vraag nu beantwoorden, zonder dat u hiervoor hardware nodig hebt. De motoren zijn onlangs als virtuele modules toegevoegd aan een bibliotheek, en kunnen met de simulatiesoftware…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.