Lucht- & ruimtevaart

Zowel in de ruimte als in de civiele luchtvaart worden de gebruikte componenten blootgesteld aan de hoogste mechanische belasting en moeten ze toch probleemloos blijven functioneren. De aandrijfoplossingen van FAULHABER werken betrouwbaar in vacuüm en onder de laagste temperaturen, of zorgen tijdens vliegreizen voor veiligheid en comfort.

Application Highlights

Amfibische vliegtuig

Te land, ter zee of in de lucht... De Flywhale beweegt zich overal veilig en betrouwbaar voort. En dat niet alleen: het is een bijzondere vliegervaring om de wereld van bovenaf te ontdekken in dit amfibische vliegtuig van superlicht vezelcomposiet. In deze fascinerende watervliegtuigen gefabriceerd in het noorden van Duitsland, is ook innovatieve aandrijftechnologie van FAULHABER te vinden.

meer

Mars Rover

2020 is het jaar van de volgende Rover-missie naar Mars. De belangrijkste nuttige lading van de Russische Proton-raket: de ExoMars Rover, ontwikkeld door het Europese en Russische Ruime- Agentschappen (ESA & Roskosmos). Het plan is om het voertuig uit te rusten met negen meetinstrumenten. Een daarvan zal op een twee meter hoge mast op de Rover worden geplaatst. De 'Panoramic Camera', die is ontwikkeld door Mullard Space Science Laboratory (MSSL-UCL) in samenwerking met OHB (München), DLR (Berlijn) en TAS-CH (Zürich), zal stereobeelden maken van de planeet.

meer

Cabinetechniek

In 2011 vlogen er wereldwijd 15.556 passagiersvliegtuigen, en bijna evenveel privéjets. De voorspellingen zijn dat deze aantallen in de komende 15 jaar zullen verdubbelen. Tegelijkertijd is er een sterke trend om vliegtuigcabines te voorzien van extra comfort. Hiervoor worden meer en meer kleine elektromotoren ingezet, die natuurlijk niet alleen zo krachtig mogelijk moeten zijn, maar ook zo licht mogelijk. De aandrijfmotoren van FAULHABER zijn gemaakt voor deze omstandigheden. Robert Varonier coördineert de activiteiten van FAULHABER in de luchtvaartsector en sprak met ons over heden en toekomst van de gemotoriseerde in-flight experience.

meer

Comet probe "Rosetta Mission"

At the end of May 2014, the Rosetta space probe will swing into an orbit around the comet 67P/Churyumov‐Gerasimenko in order to, after more closely approaching it in August, map its surface and thus prepare for the landing of Philae. On 12th November, this ballistic lander, weighing 100 kg, touched down on the comet and began experiments intended to provide information about its composition. This lander has 14 FAULHABER drive systems which defied the harsh conditions of the 10 year long journey through the vacuum and incredibly low temperatures of space, in order to deliver valuable information on the creation and history of our solar system.

meer

Hexapod

Why is it much warmer one million kilometres away from the sun than on its surface? Even today, we still do not have a definitive answer to this seemingly simple astronomy question. Two satellites, set to go into orbit in 2017 in a formation accurate down to the last millimetre, may be able to help solve the mystery. One satellite will cover the sun, so that the other will be able to observe the hot solar corona undisturbed. In order to install the measuring instruments for this incredible feat of precision, the technicians at the European Space Agency (ESA) are using a hexapod. Manu­factured by SYMETRIE, a high-tech company based in the South of France, the hexapod is powered by motors produced by FAULHABER

meer

Control rocket fuel valves

Brushless DC-Servomotors control rocket fuel valves. Amid tightening budgets, space agencies are increasingly looking to the commercial space sector to provide the launch vehicles of the future. Some companies now offer highly reliable and economically viable launch vehicles which can send a large variety of payloads into Earth orbit.

meer

UAVs

Why is it much warmer one million kilometres away from the sun than on its surface? Even today, we still do not have a definitive answer to this seemingly simple astronomy question. Two satellites, set to go into orbit in 2017 in a formation accurate down to the last millimetre, may be able to help solve the mystery. One satellite will cover the sun, so that the other will be able to observe the hot solar corona undisturbed. In order to install the measuring instruments for this incredible feat of precision, the technicians at the European Space Agency (ESA) are using a hexapod. Manu­factured by SYMETRIE, a high-tech company based in the South of France, the hexapod is powered by motors produced by FAULHABER

meer

Measuring sensor

Microdrives in magnetic field measurement probes on NASA mission. Combining outstanding performance with a small footprint, microdrives are predestined for a wide range of applications. Their low weight and long-term reliability make them useful for space exploration applications, among other things.

meer