PiezoMotor stellt die Galil Einzelachsensteuerung DMC-30019 vor Kompatibel mit der Piezo LEGS® Produktlinie

PiezoMotor Uppsala AB, führender Anbieter von linearen und rotativen High-End Positionierungssystemen, kündigt seine neueste Antriebsoption für die Piezo LEGS® Motorenserie an. Die neue DMC-30019 ist eine Einzelachsensteuerung, basierend auf der Konstruktion des renommierten Unternehmens Galil Motion Control, Inc.

“Galil produziert High-End Controller, die weit verbreitet in Bereichen wie Halbleiter, Medizintechnik, Automatisierung und Forschung eingesetzt werden", sagt Marketingmanager Olle Lindkvist.  "Ingenieure weltweit können nun von der Vertrautheit mit der Galil Steuerschnittstelle profitieren, wenn sie Systeme mit piezoelektrischen Motoren entwickeln. Der Piezo LEGS®, zusammen mit der neuen DMC-30019, bietet herausragende Leistungen bei Hochpräzisionsanwendungen.

Der Motion Controller arbeitet autark oder kann per Ethernet mit dem PC verbunden werden. Zur Ausstattung gehören PID Regler mit Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorsteuerung, Programmspeicher mit Multitaskfunktion für eine gleichzeitige Ausführung von vier Programmen und flexible, optisch isolierte Ein- und Ausgänge für die Synchronisation von Bewegungen mit externen Ereignissen. Betriebsarten sind: Punkt zu Punkt Positionierung, Jogging, Konturierung, PVT, elektronische Getriebe und elektronische Kurvenscheibe.

Wie alle Galil Motion Controller, verwenden diese Controller eine einfache Befehlssprache, mit dieser ist eine einfache Programmierung möglich. Die „Galil Tool Software“ vereinfacht den Systemaufbau, mit "grafischer Bedienoberfläche und Echtzeitdisplay für Positionierungs- und Geschwindigkeitsinformationen.

Über PiezoMotor AB (www.piezomotor.com)

Das Schwedische High-Tech Unternehmen PiezoMotor AB entwickelt, produziert und vermarktet neueste Mikromotoren basierend auf patentierter Technologie. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen extreme Miniaturisierung, Präzision und Energieeffizienz.

Kleine elektrische Motoren werden in vielen Branchen verwendet. So zum Beispiel von Halbleitergeräteherstellern und in den Branchen Optik, Telekommunikation, Medizintechnik und Verteidigung. PiezoMotor AB vertreibt seine Produkte über einen eigenen Außendienst und unter anderem in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Amerikanischen Industriegruppe FAULHABER und deren globalem Vertriebsnetzwerk.

PiezoMotor AB ist in privater Hand und wird von namhaften schwedischen, deutschen und amerikanischen Industrie-Investoren finanziell unterstützt.

Über Galil Motion Control, Inc. (www.galil.com)

In Privatbesitz und seit über 100 Quartalen in Folge profitabel, wurde Galil Motion Control Inc. 1983 durch Jacob Tal und Wayne Baron gegründet. Galil wurde das erste Unternehmen, dass einen mikroprozessor-basierten Servomotor Controller ohne Tachorückführung produziert hat. Seitdem hat Galil die Antriebstechnik weiterhin vorangetrieben und eine branchenführende Akzeptanz mit weltweit über 750.000 installierten Motion Controllern und PLCs erreicht. Verschiedenste Anwendungen beinhalten Maschinen für die Medizintechnik, Halbleiter, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelverarbeitung, Unterhaltungs-und Textilindustrie.