News & Events

Brutstätten für Innovation: SWISS MECHATRONICS zu Besuch im Tessin

Im Rahmen der ersten SWISS MECHATRONICS TOUR am 26. und 27. Oktober 2017 besuchten zahlreiche Mitglieder und Nicht-Mitglieder des Clusters Swiss Mechatronics den Kanton Tessin. Sie erlebten den sonst...

mehr

FAULHABER Katalog 2018 - Jeder Anfang braucht Antrieb

Ob wir die Geburt unseres Universums wirklich einem Urknall verdanken, ist heute unter Physikern nicht unumstritten. Wie erfolgreiche Applikationen starten, weiß man bei FAULHABER dagegen ganz genau:...

mehr

Die richtige Lösung für jeden Linearantrieb

FAULHABER hat die erfolgreiche Produktfamilie der linearen DC-Servomotoren um den neuen LM 1483 erweitert. Der neue LM 1483 ist mit einer Dauerkraft von 6,2 N und einer Spitzenkraft von bis zu 18,4 N...

mehr

Besuchen Sie uns auf der sps ipc drives in Nürnberg

Motion Control in allen Variationen – ob als abgesetzte flexible Steuerelektronik oder als integrierter Komplettantrieb – auf der sps ipc drives 2017 in Nürnberg präsentieren wir Ihnen eine...

mehr

Precisiebeurs 2017

Die 17. Precisiebeurs 2017 vom 15. – 16. November findet im NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven statt und ist auf Hoch- und Ultrapräzisionstechnologie vom Mikro- bis zum Nanobereich...

mehr

CompaMed 2017

Gerade mal 11 Gramm wiegt ein FAULHABER Motor, der einen Finger in der bebionic Handprothese von ottobock bewegt. Insgesamt ermöglichen 5 Motoren mit Getriebe die Ausführung von 14 verschiedenen...

mehr

Besuchen Sie uns auf der Productronica 2017

Das „Who-is-Who“ der Elektronikfertigung trifft sich vom 14. bis 17. November 2017 auf der productronica in München. Wir zählen dazu – als Systemlieferant für Antriebstechnik in den SMT-Lösungen...

mehr

FMB - Bad Salzuflen

Lassen Sie sich von den neuen bürstenlosen DC-Servomotoren genauso begeistern, wie kürzlich unsere Bundeskanzlerin. Besuchen Sie FAULHABER während der FMB – der Zuliefermesse für den Maschinenbau vom...

mehr

Singapore International Robo Expo (SIRE)

The Singapore International Robo Expo (SIRE) from 02 – 03/11/2017 gives you the chance to catch the most promising new robotics applications and business models, keep abreast with the global market...

mehr

Ausgezeichnet: Tätowieren mit der Hummel

FAULHABER auf der International Builders & Tattoo Industry Expo in Amsterdam

mehr

Videodreh bei FAULHABER

Im Rahmen einer Case Study für PLM-Lösungen erhielt FAULHABER in Schönaich im Mai 2017 Besuch von den Firmen Siemens und BCT. Mit einem Videodreh durch das dafür beauftragte Filmteam der COMTEC...

mehr

Besuchen Sie uns auf der Motek

Auf der Motek in Stuttgart werden vom 9. bis 12. Oktober 2017 Produkte und Highlights aus den Bereichen Produktions- und Montageautomatisierung, Zuführtechnik und Materialfluss, Rationalisierung durch...

mehr

Nach innen standardisieren, nach außen differenzieren

„Komplexitätsmanagement ist kein nice to have, sondern ein Muss – und damit Teil der eigenen Überlebensstrategie“, bringt es Reiner Bessey auf den Punkt. Die drastische Aussage des FAULHABER...

mehr

EPMT 2017, Genf

Die EPMT in Genf vom 20.-23.06.2017 vereint Ausstellung und Kommunikationsplattform für Technologische Innovationen und Hochpräzision im Bereich der Mikrotechnik. Als eine von drei Fachmessen des...

mehr

Besuchen Sie uns auf der LASER World of PHOTONICS!

Die LASER World of PHOTONICS vom 26.-29.06.2017 in München ist die Weltleitmesse der Laser- und Photonikindustrie. Fachbesucher aus den Branchen Laser und Optoelektronik, Mess- und Prüftechnik,...

mehr