FAULHABER travaille sans relâche depuis de nombreuses années pour atteindre l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre. Par exemple, une centrale de cogénération a été installée sur le site de Schönaich, elle produit de l'électricité et de la chaleur et fonctionne beaucoup plus efficacement que les systèmes de chauffage traditionnels. Des systèmes photovoltaïques pour la production d'électricité ont été mis en place et étendus dans de nombreux sites du groupe. L'électricité supplémentaire requise provient, pour la plupart, de sources régénératives.
Le CO₂ n'est pas émis seulement pendant la production ou dans l'administration, mais aussi à l'occasion des voyages d'affaires en voiture ou en avion. Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées sur la base de la consommation et la quantité correspondante est compensée ailleurs.
Informations complémentaires
Certificat atmosfair |
Avec l'organisation à but non lucratif atmosfair, FAULHABER dispose d'un partenaire qui compense les émissions de gaz à effet de serre inévitables de manière ciblée et volontaire. Pour chaque tonne de gaz à effet de serre émise, FAULHABER contribue financièrement à un projet atmosfair d'énergie propre obtenue à partir de résidus de culture en Inde. Grâce à ce projet, les petits agriculteurs peuvent vendre leurs déchets de récolte, auparavant sans valeur, à une centrale biomasse. Les carburants fossiles sont ainsi remplacés par des sources d'énergie renouvelables, ce qui permet d'éviter des émissions de CO₂.
Avec ces mesures, une étape importante a été franchie : celle de la production neutre en carbone. Depuis 2020, tous les sites de production et de développement de FAULHABER Drive Systems dans le monde produisent de manière neutre en CO₂.
Nous nous sommes fixé comme objectif et comme obligation déclarés d'améliorer constamment notre bilan écologique. Cette démarche repose sur les exigences de la norme ISO 14001, qui sont respectées par tous les sites de production et de développement. Dans ce contexte, nous évaluons régulièrement l'état de notre système de gestion de l'environnement. Nous examinons les procédures et processus techniques et organisationnels afin d'identifier les faiblesses potentielles et prenons toutes les mesures nécessaires pour éviter les impacts environnementaux néfastes de nos activités et produits. Grâce à l'utilisation responsable des sources d'énergie et des matières premières ainsi qu'à la réduction de la pollution environnementale par le biais de mesures telles que l'utilisation d'emballages recyclables, l'abandon de l'air comprimé dans la production ou la location de vélos pour les déplacements, nous contribuons de manière significative à la protection de l'environnement et des ressources naturelles.
FAULHABER mise depuis 2016 déjà sur la puissance du soleil pour produire de l’électricité sur le site de Schönaich. Un écran à l’accueil de FAULHABER informe les employés et les visiteurs des performances actuelles de l’installation, et notamment de la quantité d’électricité injectée depuis la mise en service. Outre Schönaich, des systèmes photovoltaïques sont également utilisés pour la production d'électricité sur d'autres sites de FAULHABER dans le monde.
Des déchets sont produits à différentes étapes de la production. Grâce à un tri rigoureux au sein de notre zone de production, il a été possible de recycler ces déchets dans le meilleur des cas. Du fait du tri des déchets et grâce aux possibilités de recyclage disponibles de nos jours, il n’est plus nécessaire de les éliminer. Le recyclage thermique a perdu de son importance ces dernières années, il est désormais possible de transformer une grande partie de nos déchets en matériaux utilisables.
Le respect des dispositions légales en matière de déchets est régulièrement revérifié en collaboration avec les entreprises d'élimination afin de garantir que tous les processus et toutes les procédures sont à jour.
Nous accordons une très grande importance à la protection des données à caractère personnel et à leur traitement. Nous nous engageons à respecter la législation sur la protection des données applicable aux niveaux national et international. Cette législation constitue une base importante pour des relations commerciales de confiance et pour une bonne coopération au sein de l’entreprise et du groupe.
Pour plus d’informations au sujet de la protection des données :
L’assurance qualité n’est pas seulement une affaire de technique et de certification, mais elle est avant tout liée au facteur humain. Œuvrer à des solutions en favorisant le dialogue permet une motivation forte de nos collaborateurs et un travail en équipe avec une exigence d‘excellence.
Du premier entretien de conseil jusqu’à la livraison du produit et au-delà, des responsabilités clairement définies et des systèmes de management matures spécifiquement conçus garantissent la qualité sans compromis de nos services et de nos produits.
Le renouvellement périodique de la certification ISO garanti à FAULHABER le respect des standards internationaux et permet de bénéficier des apports externes pour améliorer les structures et les processus de l‘entreprise. Cette volonté de nous améliorer sans cesse et la mise en œuvre de procédés de test et de contrôle ultramodernes accroît constamment notre efficacité, à la satisfaction de nos clients.
Certificat ISO9001 | English |