Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs de précision

Petits réducteurs de FAULHABER

Dans certains cas d'applications, il est utile et il peut même s'avérer nécessaire de monter un petit réducteur entre le moteur et le point de transfert de la puissance. La grande vitesse du moteur est convertie par réduction en une vitesse plus lente vers l'application. Un réducteur permet d'augmenter considérablement le couple disponible et, en même temps, du fait de la vitesse réduite, de contrôler le mouvement avec un plus grande précision. Les nombreuses possibilités de combinaison moteur- réducteur permettent de configurer un entraînement optimal pour chaque application.

Sélection de la gamme de réducteurs à étages FAULHABER
Utilisation de composants haute performance
Réductions très élevées possibiles
Précision élevée
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)

FAULHABER propose deux types de petits réducteurs, chacun ayant ses propres atouts : des réducteurs à étages et des réducteurs planétaires. De diamètres compris entre 3 et 44 millimètres, leurs rapports de réduction vont de 3:1 à 983447:1. Selon le but recherché, les composants des réducteurs peuvent être en différents matériaux. De nombreux lubrifiants sont disponibles, notamment des lubrifiants spéciaux pour des applications extrêmes comme on les rencontre par exemple dans le domaine de l'aérospatiale. Tous les petits réducteurs de FAULHABER sont fournis lubrifiés à vie. Un regraissage n'est pas nécessaire.

Les réducteurs se composent de nombreuses pièces mobiles. Seule une production de haute précision permet de garantir un fonctionnement impeccable. FAULHABER dispose du savoir-faire et de l'équipement nécessaires pour produire des réducteurs de haute précision et au jeu minimal. Cela s'applique également à l'assemblage de combinaisons moteur-réducteur. Nous sommes en mesure de garantir des résultats de qualité optimale. C'est pourquoi nous recommandons à nos clients de faire assembler leurs combinaisons moteur-réducteur par FAULHABER.

Réducteurs planétaires

Dans les réducteurs planétaires, les roues dentées tournent autour de l'engrenage solaire monté au centre. Ce « système solaire » est enfermé dans un boîtier à engrenages intérieurs. Le rapport de taille des engrenages ou, plus précisément, leur nombre de dents détermine le rapport de réduction. Une conception à plusieurs étages est également possible. Les réducteurs planétaires sont particulièrement compacts. Du fait des multiples points de contact entre les engrenages à chaque étage, ces réducteurs peuvent aussi transférer des couples particulièrement élevés. La répartition de la force appliquée sur plusieurs points de contact confère à ce type de petit réducteur une grande robustesse et une longue durée de vie.

Réducteurs à étages

Un réducteur à étages est conçu comme un mouvement d'horloge. Le premier engrenage (pignon) est monté directement sur l'arbre du moteur. La réduction est obtenue en alternant les grandes et les petites roues. Un étage est toujours constitué de deux roues. Plus un réducteur a d'étages, plus la réduction est élevée. À chaque étage, les réducteurs à étages ont seulement un point de contact, et donc un frottement faible. Il en résulte une efficacité maximale et un niveau sonore faible.

Réducteurs à étages sans jeu

FAULHABER propose également des réducteurs à étages en variante sans jeu angulaire. Le jeu est réduit à un minimum dès l'assemblage. Pour cela, une précharge est réglée en faisant tourner les trains d'engrenages en sens opposés et en les renforçant sur le pignon du moteur. Les réducteurs sans jeu angulaire sont parfaitement adaptés aux tâches de positionnement de grande précision et de faible couple.

Rien de convenable n'a été trouvé ?

Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.

Choisir la série de réducteurs
-
-
-
-

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.