Schon seit vielen Jahren wird bei FAULHABER kontinuierlich daran gearbeitet, das Ziel einer ausgeglichenen Treibhausgasbilanz zu erreichen. So wurde am Standort Schönaich ein Blockheizkraftwerk installiert, das Strom und Wärme produziert und deutlich effizienter arbeitet als herkömmliche Heizanlagen. An vielen Standorten der Firmengruppe wurden Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung installiert und erweitert. Der zusätzliche Bedarf an Strom wird (mit Ausnahmen einiger Standorte) aus regenerativen Quellen bezogen.
Nicht nur in der Produktion oder in der Verwaltung, auch bei Dienstreisen mit dem Auto oder dem Flugzeug entstehen CO₂-Emissionen. Die Treibhausgasemissionen werden rechnerisch aus dem Verbrauch ermittelt und die entsprechende Menge an anderer Stelle kompensiert.
Weitere Informationen
Zertifikat atmosfair |
Mit der gemeinnützigen Gesellschaft atmosfair hat FAULHABER eine Partnerin, die die Kompensation der nicht vermiedenen Treibhausgasemissionen zielgerichtet und seriös umsetzt. Für jede Tonne emittierter Treibhausgase leistet FAULHABER Zahlungen an ein atmosfair-Projekt für sauberen Strom aus Ernteresten in Indien. Dieses Projekt ermöglicht Kleinbauern, ihre bisher wertlosen Ernteabfälle an ein Biomassekraftwerk zu verkaufen. Dadurch werden fossile Kraftstoffe durch erneuerbare Energieträger ersetzt und somit CO₂-Emissionen vermieden.
Dank dieser Maßnahmen konnte ein Meilenstein erreicht werden: die CO₂-neutrale Produktion. Seit 2020 produzieren alle Produktions- und Entwicklungsstandorte der FAULHABER Antriebssysteme weltweit bilanziell CO₂-neutral.
Es ist unser erklärtes Ziel und Verpflichtung, unsere Umweltbilanz stets zu verbessern. Als Rahmen dienen uns hierzu die Anforderungen der ISO 14001, die durch alle Produktions- und Entwicklungsstandorte erfüllt wird. In diesem Zusammenhang bewerten wir regelmäßig den Stand unseres Umweltmanagementsystems. Wir prüfen die technischen und organisatorischen Verfahren und Prozesse, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten und Produkte. Durch einen gewissenhaften Umgang mit Energieträgern und Rohstoffen sowie der Reduktion der Umweltbelastung durch Maßnahmen wie der Verwendung von Umlaufverpackungen, Vermeidung von Druckluft in der Produktion oder der Leasing-Möglichkeit von Fahrrädern für den Weg zur Arbeit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Schonung von Umwelt und Ressourcen.
Seit 2016 setzt FAULHABER am Standort Schönaich auf die Kraft der Sonne, um Strom zu gewinnen. Ein Monitor im Empfangsbereich von FAULHABER informiert Beschäftigte und Gäste über die aktuellen Leistungsdaten der Anlage sowie über die Summe des seit der Inbetriebnahme eingespeisten Stroms. Neben Schönaich werden auch an anderen FAULHABER Standorten weltweit Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung eingesetzt.
Abfälle fallen bei vielen verschiedenen Produktionsschritten an, welche durch strikte Sortierung innerhalb unseres Produktionsbereichs im Idealfall stofflich verwertet werden konnten. Durch die Sortierung der Abfälle und der inzwischen verfügbaren Recyclings-Möglichkeiten müssen keine Abfälle beseitigt werden, die thermische Verwertung verlor die letzten Jahre an Bedeutung, so dass der Großteil unserer Abfälle stofflich verwertet werden konnten.
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Bereich Abfall wird in Zusammenarbeit mit den Entsorgern immer wieder auf Aktualität geprüft.
Der Schutz von personenbezogenen Daten und der Umgang mit ihnen ist uns sehr wichtig. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der national und international geltenden Datenschutzrechte. Diese stellen eine wichtige Basis für vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen und für die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens und der Unternehmensgruppe dar.
Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz:
Qualitätssicherung ist für uns nicht nur eine technische, zertifizierbare Güte, sondern auch und vor allem ein menschlicher Faktor. Lösungsorientierung und Dialogbereitschaft motivieren zur Zusammenarbeit und schaffen ein durchgängiges Qualitätsbewusstsein, getragen von der Gesamtheit aller Mitarbeiter.
Vom ersten Beratungsgespräch bis zur Produktauslieferung und darüber hinaus sichern klare Verantwortlichkeiten und ausgereifte, eigens entwickelte Managementsysteme die kompromisslos hohe Qualität unserer Leistungen und Produkte. Mit regelmäßigen ISO Zertifizierungen garantieren wir die Erfüllung internationaler Standards und profitieren von der externen Sichtweise auf unsere Strukturen und Abläufe. Dieser Wille zu kontinuierlicher Verbesserung sowie der Einsatz modernster Test- und Prüfverfahren steigert stetig unsere Wirtschaftlichkeit, zur Zufriedenheit unserer Kunden.
ISO9001 Zertifikat | English |