Presse Einkauf
Presse Einkauf

FAULHABER Drive Systems Library in SIMULINK®

Englisch Flag of Germany Deutsch

Im Wandel hin zur Industrie 4.0 gewinnt die Simulation von Antriebssystemen zunehmend an Bedeutung. FAULHABER bietet nun mit einer Bibliothek für die Umgebung MATLAB SIMULINK® die Möglichkeit, im frühen Entwicklungsstatus das dynamische Verhalten eines FAULHABER Antriebssystems zu simulieren. In diesem Webinar wird die Bibliothek ausführlich vorgestellt. Neben einem Überblick zur Modellierung der einzelnen Komponenten eines Antriebssystems zeigen verschiedene Beispiele die Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten der Bibliothek auf.

Video
Sprache: Englisch

Inhalt:

  • Modellierung von Motoren, Sensorsystemen und Regler-Strukturen
  • Verifizierung der Modelle
  • Umfang und Aufbau der Bibliothek
  • Anleitung und Dokumentation
  • Vorstellung typischer Anwendungsmöglichkeiten anhand konkreter Simulationsmodelle

Nächste Termine:

2024-05-07 11:00:00 - 12:00:00  Europe/Berlin (Webinar in englischer Sprache)

Hier kostenlos registrieren

2024-05-14 11:00:00 - 12:00:00  Europe/Berlin (Webinar in deutscher Sprache)

Hier kostenlos registrieren

Experte

FAULHABER Foto von Marc Lux
Marc Lux

Systems Engineer

marc.lux@faulhaber.de
Marc Lux absolvierte seinen Bachelor in Maschinenbau an der Hochschule Pforzheim, wo er anschließend den Titel Master of Science im Studiengang Mechatronische Systementwicklung erwarb. Die Master-Thesis stellte gleichzeitig seinen Einstieg bei FAULHABER dar. Seit April 2022 ist er als Systems Engineer in der Gruppe Applied Systems tätig. Neben dem Motion Control Support gehört dabei auch die Leitung von Kundenprojekten zu seinen Aufgaben. „Das Faszinierende an meinem Job ist die Abwechslung und die Vielfalt an Anwendungen. Als Schnittstelle zwischen Kunde und Entwicklung ist meine tägliche Motivation, Kunden bei der Arbeit mit unseren Produkten bestmöglich zu unterstützen.“

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.