Industrieel gereedschap en materiaal

Industriële machines worden qua functionaliteit en opbouw steeds complexer, terwijl het volume gelijk blijft. De Motion Control Systems van FAULHABER bieden de volledige functionaliteit van complete positioneersystemen, in combinatie met de kleinste afmetingen en minimale bedrading.

Application Highlights

Sensorschroevendraaier

Ervaren klussers weten intuïtief hoe ze een schroef moeten aandraaien: op gevoel. In de hobbykamer is dit over het algemeen genoeg om het juiste aanhaalkoppel te bereiken. In industriële productie is de vraag naar veilige schroeffixatie echter veel groter, want het is de intentie om te garanderen dat het eindproduct functioneel blijft tot het einde van de levensduur.

more

Inktjetprintsysteem

Waar ging deze kabel ook alweer heen? Met dit soort vragen kan een industrieel bedrijf zich eenvoudigweg niet bezighouden. Of het de stroomtoevoer van de airco of de veiligheidsschakelaar van de lopende band is, moet in de schakelkast meteen duidelijk zijn, ook tien jaar na installatie. Het bedrijf Weidmüller uit Detmold ontwikkelt en produceert onder andere labelsystemen die hiervoor zorgen. Het inktjetprintsysteem PrintJet ADVANCED kan als enige apparaat voor deze toepassing zowel metaal als kunststof in kleur bedrukken. Twee motoren van FAULHABER zorgen voor het nauwkeurige transport van het materiaal door de printer en fi xatie-eenheid.

meer

Elektrische snoeischaren

Iedereen die wel eens last heeft gehad van een muis- of tennisarm weet precies hoe pijnlijk en hardnekkig de klachten zijn die artsen tegenwoordig diagnosticeren als RSI, repetitive strain injury. Zelfs de kleinste beweging kan spieren, pezen en zenuwen zwaar en blijvend beschadigen, als hij duizenden keren herhaald wordt. Kantoorpersoneel kan een muisarm krijgen door het werken achter de computer. Wijnbouwers en fruittelers, die jaar in jaar uit ontelbare stokken en uitlopers moeten snoeien, kennen een eigen variant: de “schaararm”. Om de risico's van letsel door de herhaalde bewegingen tegen te gaan en de spieren te ondersteunen, werken veel landbouwers tegenwoordig met gemotoriseerde scharen. Het model Pony van de Italiaanse fabrikant Campagnola is een bijzonder lichte, zuinige schaar met een FAULHABER DC-miniatuurmotor voor de beste prestaties bij een laag gewicht.

meer

5-axis CNC unit

There is a clear trend towards making components as small and compact as possible, even in mechatronic components. It saves both raw materials and costs! Even the production of these components has potential for savings. A new compact 5-axle CNC machine is now making the production of complex small components easier. Despite its small size, the use of brushless microdrives means the system can offer all the properties which were previously the domain of larger systems.

meer

Adaptive Wire Feeder

There are various processes available for automated soldering or welding. Whether soldering, induction brazing or laser welding – the weld filler metal is often delivered by wire. However, this is exactly where the difficulty lies. The system must always deliver a repro­ducible length of filler metal to the correct destination, but without jolting or bending the wire in the process. A new automatic wire feeder driven by a controlled micromotor is now providing a reliable solution to this problem.

meer

Solar wafer production

Modern micro-electronics and photovoltaics “live“ on coated silicon chips. The most cost-effective way to produce them is to cut out individual transistors, CPU chips and solar cells from large units known as silicon wafers. This means that the highly sterile silicon wafer has to be accurately and reproducibly coated with a range of different substances. Special horizontal furnaces are used for this process, as they allow the conditions to be defined exactly for the relevant reaction. High-performance, extremely reliable modern microdrives are perfect for the furnace logistics, i.e. the loading and unloading of furnace pipes and the opening and closing of the furnace doors.

meer

Window wipers

Many processes in chemistry, pharmacy and biotechnology are automatically controlled. Nevertheless, a glimpse into what is happening at the reactor is often desired. As many of the reactor vessels are set up in a potentially explosive area, special requirements apply here. Papenmeier GmbH & Co. KG, in its Lumiglas division, specializes in sight glass assemblies.
In order to guarantee a clear view for automated equipment such as camera monitoring systems, the cleaning processes for the glass also had to be automated. Window wipers with ex-protected micromotors provide the necessary transparency here.
meer

Weighing System

The weighing of small items at high throughput speeds calls for exceptional precision of all components involved. To ensure reliable processing, even the slightest deviation has to be detected with supreme accuracy. This demands a high degree of synchronized ­precision when feeding and removing the objects to be measured. The requirements of the industrial scale itself are even more ­stringent. Neither the conveyor belt nor the drive may cause any disturbing vibrations. Precisely controlled and smooth-running sine wave commutated DC-Servomotors are the perfect solution for such demanding tasks.

meer

Linear positioners

Miniaturization is much in demand. Whether in the field of electronics, mechanical engineering or biology, high demands have to be met in terms of dimensional accuracy of ultra-miniature structures in particular. To be able to measure structures in the sub-micrometer range reliable, specialist know-how is essential; simply adopting a downsized standard solution from the „big world“ is not an option. Linear positioners, permitting tiny increments beneath a measuring probe by means of piezo actuators, have been a tried and proven method for a long time. They do a reliable job even in the nanometer range. One of the disadvantages of them, though, is the low dynamism of their drives and their limited feed length. A patented system comprising a fast DC drive in combination with a high-precision piezo rotary drive mounted on a common spindle has provided a solution to this dilemma. Rapid delivery to the measurement point, then minimal feed rate for maximum resolution over long positioning distances is no longer a problem.

meer

Pressure pulsations

Pressure pulsations in hydraulic systems generate disturbing noise. At the same time, body and fluid borne sound can place the hydraulic system under load. The main causes of it are hydraulic (positive displacement) pumps. As a result, fuel injection pumps in motor vehicles, for example, must be tested for smooth running in the relevant system. In the course of the necessary steep pressure rise to as high as 2000 bar, the pressure pulsations proliferate and may be reflected at line ends. Such reflections disturb precise measurement of the actual pump pulsation. A hydraulic damping resistor powered by a miniature drive prevents such reflections, so enabling accurate test rig measurements.

meer

Laser welding

Joining thin sheets is the domain of the laser. Whether soldering or welding, the seams are always extremely narrow, accurate and durable. The high energy applied at specific points allows impressive welding speeds. However, this performance requires high-precision control and positioning of the laser. A new method involving mechanical scanning enables optimum positioning and rapid set-up.

meer

Hexapod (Micropositioning technology)

The miniaturization of mechanical, electrical and electronic components is one of the key trends dominating research and development activities within the area of drive technology. Small yet high-powered motors are capable of exploiting new opportunities in automation technology. One area that has benefited con-siderably from miniaturized drive systems is micropositioning technology, designed to under-take high-precision tasks in the most varied areas of application. Micropositioning includes basic movements with resolutions in the sub-micrometre range and paths of just a few millimetres up to several hundred millimetres.

meer

Flying-Probe-Systems

In the case of automatic test facilities for electronic circuits, it is becoming increasingly difficult to justify the use of conventional needle-bed adapters. High packing density in conjunction with increasingly short product life cycles often make it impossible to recoup the initial adapter-specific investment. The alternative is the so-called flying probe system, in which test probes are moved to the various test pads. Due to this flexibility, they are particularly suited for the automatic testing of prototypes, in the product launch phase, in the production of relatively small numbers or a large number of many different assemblies, where the costs incurred for needle-bed adapters do not represent a feasible proposition. One of the factors contributing to the further development of flying probes has been state-of-the-art DC servo motors, which provide a high level of functionality, power, and dynamic response in a very small space and are easy to integrate into the application.

meer

Printer-System

Tension is mounting. The first print runs of FAULHABER's latest brochures are literally 'hot off the press' as they emerge from the printing towers and are immediately drawn off the stack in one deft movement. It's an anxious moment. Using standard illumination, expert eyes examine the first finished sheets and check them against the specimen colour proof.

meer

Cutting plotter

Practically all modern products require protective packaging for shipment and handling. Paper remains the number one choice of material because, in the form of cardboard or (corrugated) cartons, it allows a multitude of customized design options. Prototype models are essential for the quick testing of design and functionality of a new design in practice. Making them by hand is too expensive and imprecise. But handy cutting plotters come to the rescue for office use. The state-of-the-art all-rounder converts CAD data directly into finished cut samples.

meer