Presse Achat
Presse Achat

Le marché des technologies médicales est sans cesse soumis à de nouvelles tendances et pose en outre des défis particuliers en termes de qualité et de pureté des entraînements utilisés. Afin d'augmenter la capacité de production de systèmes d'entraînement dédiés à ce secteur pour l’avenir, FAULHABER a aménagé une nouvelle salle blanche sur son site principal de Schönaich. Cette salle blanche vient d’être dévoilée. Les entraînements qui y seront fabriqués à partir de 2024 répondent aux exigences spécifiques du secteur médical et peuvent être utilisés dans les domaines les plus divers des technologies médicales et de l'industrie pharmaceutique.

FAULHABER en Allemagne avec une nouvelle salle blanche pour la fabrication de produits destinés à la technologie médicale

La nouvelle salle blanche mesure 125 m², dont 90 m² sont dédiés à la production proprement dite. Autour de cette surface se trouvent des sas pour le personnel et le matériel afin de garantir la préservation des conditions de salle blanche. « Notre salle blanche sera certifiée de classe 7 selon ISO. Cela signifie que la concentration autorisée en particules dans l’air de la salle est restreinte et que la contamination microbiologique de l’air est limitée », explique Andreas Melzer, chef du département Safety, Facility & Maintenance chez FAULHABER. Ceci est assuré par un taux de renouvellement de l'air de 25 fois par heure, ce qui équivaut à un renouvellement complet de l’air ambiant toutes les deux minutes et demie environ. En comparaison avec les trois à quatre renouvellements de l'air par heure dans d'autres zones de production où les conditions ne sont pas celles d'une salle blanche, la performance du système de ventilation de la nouvelle salle blanche est donc évidente.

La construction de la nouvelle zone de production a pris sept mois. Les travaux ont été faits derrière un mur de protection contre la poussière afin de ne pas perturber le reste de la production de l’entreprise. La nouvelle salle blanche a été inaugurée le 13 septembre 2023 en présence de l’équipe responsable du projet et des directeurs généraux Lutz Braun, Udo Haberland et Hubert Renner.

Pour FAULHABER, la nouvelle zone signifie une augmentation de ses capacités en salle blanche – le site de Schönaich disposait depuis 2021 déjà d’une salle blanche sous tente pour fournir l’industrie des semi-conducteurs. « Néanmoins, avec la première salle blanche installée de manière permanente sur le site, nous nous trouvons en terrain parfaitement inconnu, c’est passionnant », se réjouit Melzer.

FAULHABER en Allemagne avec une nouvelle salle blanche pour la fabrication de produits destinés à la technologie médicale

La mise en service est prévue pour la mi-2024, avec une équipe permanente composée de collaborateurs FAULHABER formés et équipés pour le travail en salle blanche et qui y seront donc principalement actifs. D’ici-là, il reste encore beaucoup à faire, notamment équiper l’intérieur des locaux avec des postes de travail et le matériel nécessaires, mais aussi raccorder le système de nettoyage aux sas. Cela permettra de garantir que tous les composants utilisés satisfont aux exigences de salle blanche.

La structure modulaire de la nouvelle salle blanche de FAULHABER permet d’étendre les capacités de production dans ce domaine pour l’avenir.

FAULHABER en Allemagne avec une nouvelle salle blanche pour la fabrication de produits destinés à la technologie médicale
Le système de ventilation de la salle blanche assure un taux de renouvellement de l'air de 25 fois par heure.
Téléchargements

Communiqué de pressePDF DOC

Image de presse

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.