Presse Achat
Presse Achat

Des robots télécontrôlés

Les situations critiques telles que la recherche de survivants dans un bâtiment effondré, le contrôle d'articles potentiellement dangereux, les prises d'otages ou d'autres mesures de maintien de l'ordre ou de lutte contre le terrorisme sont de plus en plus prises en charge par des robots télécommandés. Ces dispositifs spéciaux peuvent réduire considérablement les risques pour les personnes impliquées dans de telles activités, les micromoteurs de haute précision remplaçant la main-d'œuvre pour entreprendre les opérations dangereuses nécessaires. La précision des manœuvres et celle de la manutention d’outils sont deux conditions préalables essentielles.

Grâce aux développements et améliorations technologiques constants, les robots peuvent être utilisés pour des tâches toujours plus complexes et délicates. Ainsi, ils sont de plus en plus souvent déployés dans des situations critiques qui sont tout simplement trop dangereuses pour l’homme, notamment dans le cadre d'opérations industrielles, de mesures de sauvetage, de maintien de l'ordre ou antiterroristes, par exemple pour identifier un objet suspect ou désamorcer une bombe. En raison de ces circonstances extrêmes, ces véhicules manipulateurs doivent être aussi compacts que possible et répondre à des exigences particulières. Leur pince doit permettre des schémas de mouvement flexibles tout en affichant la précision et la puissance nécessaires à la réalisation d'une série de tâches différentes. La consommation d'énergie joue également un rôle primordial : plus le rendement de l'entraînement est élevé, plus l'autonomie de la batterie est importante. Les micromoteurs spéciaux à haute performance de FAULHABER sont devenus un composant essentiel dans le domaine des robots télécommandés car ils répondent parfaitement à ces besoins.

Cela s'applique d’autant plus aux robots de reconnaissance compacts qui, équipés d'une caméra, sont parfois même lancés directement sur leur lieu d'utilisation et doivent donc résister aux chocs et autres vibrations, ainsi qu'à la poussière ou à la chaleur, dans une zone présentant d'autres dangers potentiels. Dans de telles condition, aucun être humain ne serait encore capable de se mettre directement au travail, à la recherche de survivants. C'est ce que fait un UGV (unmanned ground vehicle ou véhicule robotisé), et ce, de manière très fiable grâce aux micromoteurs C.C. de FAULHABER qu’il contient, associés à un réducteur planétaire qui augmente encore le couple. De taille extrêmement réduite, l'UGV explore par exemple un bâtiment effondré sans danger et envoie de là des images en temps réel qui peuvent être un outil de décision important pour les secouristes dans leurs interventions tactiques.

Les unités d'entraînement compactes composées de moteurs C.C. et d'engrenages de précision de FAULHABER sont idéales pour une grande variété de tâches d'entraînement. Elles sont robustes, fiables et peu coûteuses.

Moteurs cc dans robot mobile tout-terrain sur chenilles
Performances élevées dans un design compact
Construction très robuste
Haute fiabilité et longue durée de vie
Moteurs cc dans le système de mât à des fins de contrôle et de surveillance
Application
Moteurs C.C.
Robotique
Zippermast - Le mètre ruban et la fermeture éclair

Le véhicule à chenilles télécommandé, de la taille d'une voiturette, s'arrête juste avant le mur à hauteur d'homme. Un mât au bout duquel une caméra est placée s'élève alors de l'intérieur. Quelques instants plus tard, la caméra dispose d'une vue dégagée sur ce qui se passe de l'autre côté du mur.…

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.