Équipement médical et de laboratoire

Les tâches des appareils d'analyse et automates dans le domaine des techniques de laboratoire sont de plus en plus exigeantes. Malgré des dimensions compactes, la précision et la rapidité restent ici les maîtres mots. Avec une grande variété de micromoteurs et de microentraînements dynamiques, FAULHABER offre des solutions sur mesure.

Applications phares

Pompe à insuline

Le diabète fait partie des maladies très répandues dans les sociétés contemporaines. S'il n'est pas traité correctement et à temps, des organes vitaux comme le coeur, les yeux et les reins, peuvent être gravement endommagés. Les malades chroniques peuvent contrôler leur traitement de manière optimale avec une pompe à insuline, actionnée par des micromoteurs conçus par FAULHABER.

plus d'info

Dispositif d’analyse Gyrolab xPlore TM

Grâce aux produits dits biologiques, les chercheurs espèrent être bientôt capables de lutter contre le cancer sans endommager les tissus sains. Ces nouveaux éléments actifs ciblent des caractéristiques spécifiques des cellules cancéreuses au niveau moléculaire pour contribuer à leur destruction systématique. Un grand nombre de candidats produits doit être examiné afin de trouver des produits biologiques personnalisés pour les différents types de cancers.

plus d'info

L’automatisation des laboratoires

Chaque jour, les laboratoires d’analyse traitent une quantité innombrable d’échantillons. Les avantages de l’automatisation dans ce domaine sont évidents : Accélérer l’obtention des résultats, augmenter la cadence de traitement des échantillons, réduire le taux d’erreur et diminuer les coûts de personnel. Afin d’assurer le bon fonctionnement, dynamique et précision sont deux critères extrêmement importants pour les systèmes d’entraînement.

plus d'info

Systèmes d'anesthésie et de ventilation

Il y a beaucoup d'expériences dont on se passerait bien. C'est très certainement le cas pour la plupart des opérations sous anesthésie générale avec ventilation artifi cielle. Cependant, nous avons aujourd'hui un avantage décisif par rapport aux générations précédentes : les technologies médicales se sont développées à une vitesse fulgurante ces dernières années. Des systèmes innovants d'anesthésie et de ventilation contribuent grandement à rendre toujours plus sûres et plus douces les anesthésies nécessaires aux opérations. Des solutions d'entraînement parfaitement adaptées à ces systèmes exigeants jouent un rôle clé à cet égard.

plus d'info

Prothèse myoélectrique

Faire ses lacets, plier des draps, ouvrir un paquet de chips : la liste des actions diffi ciles à réaliser avec une seule main est infi nie. Les personnes avec une amputation congénitale ou qui ont par exemple perdu une main lors d'un accident sont confrontées à ces obstacles chaque jour. Afi n de faciliter leur quotidien, l'entreprise britannique Steeper a développé la prothèse de main myoélectrique Bebionic. Grâce aux moteurs performants de FAULHABER, la prothèse peut saisir facilement, rapidement et avec force et maintenir cette force de préhension.

plus d'info

L’endodontie

L’endodontie, aussi appelée endodontologie, est une branche de la médecine dentaire tournée principalement vers le traitement du canal radiculaire et dont l’objectif est de sauver une dent menacée par une pulpite (inflammation plus connue sous le nom de « rage de dent »). La procédure associée ne vous sera peut-être pas complètement étrangère : le dentiste remédie à la « rage », nettoie le canal radiculaire et rebouche la dent. Ce traitement très minutieux n’est pas toujours aisé, étant donné qu’il vise à sauver la dent tout en veillant à ce que le patient ne souffre plus, le plus longtemps possible. Les connaissances, techniques et systèmes actuellement disponibles permettent aujourd’hui de réussir les traitements radiculaires même les plus complexes, tout en minimisant la sollicitation des patients concernés. Les technologies d’entraînement modernes ont grandement contribué à ce progrès. La force motrice des nouveaux systèmes d’endodontie de plus en plus fréquemment rencontrés dans les cabinets dentaires est fournie par des micromoteurs C.C de FAULHABER.

plus d'info

Les techniques prothétiques LifeHand

Saisir un objet avec une pression adaptée, sans l'abîmer ni le laisser tomber, toucher et sentir sa forme et sa texture : les personnes saines le font des centaines de fois par jour, sans même y réfl échir. Pourtant, ces mouvements représentent une séquence complexe de processus. Décidée à relever le défi , une équipe de chercheurs a désormais réussi pour la première fois à reproduire artifi ciellement ces mouvements dans le cadre de son projet LifeHand 2 – avec l'aide de micromoteurs de la marque FAULHABER.

plus d'info

Dermographe

Depuis quelques années, les tatouages sont à la mode et l'on compte aujourd'hui environ cinq millions de personnes tatouées, rien qu'en Allemagne. Par ailleurs, les femmes ont aussi recours au maquillage permanent, soin esthétique qui consiste à dessiner de manière indélébile un trait sur la paupière ou autour des lèvres. Mais quel est le rapport avec FAULHABER ? Eh bien, c'est que les machines maniables utilisées pour les tatouages et les maquillages permanents sont équipées de micromoteurs C.C., venus tout droit de Schönaich, en banlieue de Stuttgart.

plus d'info

Système de distribution automatique

Automatisation du diagnostic médical en laboratoire: La plupart d'entre nous ont certainement déjà dû donner un échantillon de sang ou d'urine chez le médecin pour des examens de routine, avant une opération ou pour un diagnostic. Les échantillons se retrouvent dans des tubes à essai, sont étiquetés, puis transmis au laboratoire. Quelques jours plus tard, nous sommes informés des résultats, par exemple notre bilan sanguin, notre glycémie, la fonction rénale ou la fonction hépatique. Mais où se trouve donc ce laboratoire qui analyse notre santé et que s'y passe-t-il exactement ?

plus d'info

Assistant robotisé la TMS

Soigner le cerveau par Stimulation: La stimulation magnétique transcrânienne ou TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) est une technique médicale qui permet tant de stimuler que d'inhiber certaines aires du cortex cérébral à l'aide de champs magnétiques focalisés très puissants. Elle présente l'avantage d’être non invasive et indolore et constitue une alternative aux traitement médicamenteux dans certaines pathologies neurologiques ou psychiatriques.

plus d'info

Système VIKY (Vision Control for endoscopY)

La technique moderne au service de la médecine rend les opérations plus sûres, et permet de remplacer les procédures traditionnelles en interventions moins pesantes pour le patient.

plus d'info

Tensiomètre mobile destiné

La tension artérielle excessive est une maladie souvent ignorée dans notre société moderne. Cela pose un problème car une hypertension non traitée pendant de nombreuses années entraîne toute une série d’affections consécutives, qui font gonfler les coûts de traitement. Pour un diagnostic optimal et une bonne posologie médicamenteuse, il est nécessaire de surveiller la tension artérielle sur une longue période. Un nouvel appareil de mesure de petit format permet de réaliser ce type d’examen de longue durée sans gêner le patient dans son quotidien. En l‘occurrence, des micromoteurs modernes intégrés à des appareils assurent la conversion méc-anique des ordres de commande électroniques.

plus d'info

Automatique des médicaments passe

La quantité de médicaments existants étant aussi vaste que la diversité des pathologies, il est indispensable que chaque prescription médicale soit préparée pour le client en totale conformité avec l‘ordonnance. Bon nombre de préparateurs qualifiés sont donc obligés de consacrer beaucoup de temps à cette préparation « manuelle » laborieuse requérant le plus grand soin. La distribution automatique des médicaments passe à l’innovation grâce à une nouvelle solution intelligente et automatique supprimant le travail manuel de stockage, de distribution et de remise. La solution d’automatisation livre des « paniers de marchandises » tout prêts correspondant à la prescription, ce nouveau système étant rendu possible par l‘utilisation de puissants micromoteurs peu encombrants dans l’ensemble des systèmes mécaniques de distribution.

plus d'info

Capsule de diagnostic

La technologie nécessite de l’énergie électrique ; l’électricité ne peut être stockée qu’en petites quantités. Si l’on utilise un câble d’alimentation, alors les fils sont souvent gênants. C’est en cherchant des solutions que des procédés basés sur l’induction ou les ondes radioélectriques ont été créés. Cependant, les difficultés rencontrées ici sont souvent plus importantes que les avantages. Un nouveau procédé de transmission « libre » d’énergie fait référence en matière d’efficacité et d’encombrement. Ainsi, dans les domaines industriels et techniques, actionneurs et capteurs peuvent être alimentés en électricité de manière économique et simple, en continu ou discontinu, selon les besoins.

plus d'info

Manipulateur XYZ

« Etre sur les nerfs » : tout le monde connaît le sens de cette expression. Pour certains chercheurs du domaine médical, celle-ci doit être pris à la lettre. Aujourd’hui, le fonctionnement complexe des diverses cellules nerveuses ou de tout un groupe de cellules est du ressort de la recherche fondamentale, qui est basée sur la pratique. Les données reçues ici contribuent à améliorer l’utilisation des interfaces de commande pour les prothèses ou permettent de réduire les effets des maladies nerveuses comme la maladie de Parkinson, en développant de nouvelles thérapies. Ici, des moteurs miniatures modernes sont la clé du succès. Ils permettent de réaliser des mouvements précis, reproductibles dans un espace minimal ; une condition importante dans le monde microscopique des cellules nerveuses.

plus d'info

Prothèse pour la jambe

Lorsqu’il faut trouver des solutions technologiques pour palier à la perte d’un membre, à la suite d’une amputation de la jambe par exemple, deux éléments clef sont à prendre en compte. Tout d’abord, il a fallu beaucoup de temps à la nature pour développer l’"appareil" parfait qui permettrait aux humains de se déplacer. Deuxièmement, l’être humain est un animal routinier, et il a tendance à continuer à faire comme il l’a toujours fait. Toutes les solutions qui ont été expérimentées jusqu’à aujourd’hui, de la jambe en bois aux prothèses high-tech utilisant des matériaux de pointe, ont fonctionné de manière purement passive. Tous ces appareils ont une chose en commun : leur fonction ne change pas durant le mouvement. Aujourd’hui cependant, une nouvelle solution a été développée, basée sur l’utilisation de prothèses contrôlées par microprocesseurs. Tout comme un membre naturel, elles peuvent réagir automatiquement, s’adaptant à la situation. Des micromoteurs ultralégers, combinés à une technologie de contrôle intelligente, offre la chance de marcher d’une manière très similaire aux mouvements naturels. Cela offre aux utilisateurs de nets avantages en terme de sécurité et de confort.

plus d'info

Scanner de la circulation sanguine

Un flux sanguin adéquat est nécessaire aux tissus vivants, leur fournissant de l’oxygène et des nutriments. Une mauvaise circulation est donc toujours le signe d’un problème quelque part dans le corps. Souvent, un simple examen de la peau ou des tissus suffit pour établir un diagnostique. C’est là qu’intervient le nouvel appareil de mesure du flux sanguin récemment développer: un rayon laser scanne la circulation sanguine du patient à travers ses tissus. Un moteur pas à pas sert à orienter mécaniquement le rayon laser. De cette manière, on peut obtenir, grâce à un système de capteurs, des résultats reproductibles à une échelle miniature.     
Pour des application dans ce domaine, certaines caractéristiques essentielles sont nécessaire afin d’assurer un succès : taille exacte des pas, réducteur de vitesse sans jeu approprié, système de contrôle efficace, durabilité, et surtout un design ultraplat.

plus d'info

Systèmes d’analyse laboratoire

Aujourd’hui encore, seul une partie du travail quotidien en laboratoire médicale est automatisé, les autres tâches devant être effectuées manuellement par un personnel qualifié, pour la détermination du groupe sanguin ou les tests anticorps par exemple. D’importantes économies peuvent être faites en utilisant des systèmes d’analyse médicale modernes. Leur design spécial permet un travail continu en laboratoire, rapide et fiable, nécessitant une équipe plus restreinte et assurant un niveau de sécurité accru. Il va sans dire que ces systèmes répondent à toutes les exigences de sécurité communément requises en fonctionnement et durant les analyses. Une unité d’analyse, un ordinateur et des systèmes d’entraînement conviennent parfaitement pour un usage à long terme dans le milieu médical.plus d'info

Microkératome

Aujourd’hui, les méthodes de chirurgie sont multiples, et s’appliquent à l’intégralité du corps, de la tête aux pieds. La chirurgie oculaire est désormais devenue une opération banale. Les technologies de pointe, comme l’utilisation du laser par exemple, sont devenues monnaie courante. Toutes ces instruments et appareils doivent être précis et fiables.

plus d'info

Lecteur de glycémie

Mener une vie normale, même pour un diabétique. Ce n’est plus un rêve mais bien une réalité. Grâce aux avancées réalisées ces dernières années, les diabétiques peuvent aujourd’hui contrôler eux même leur taux de glycémie et ajuster leur traitement en conséquences, ce qui leur authorise une plus grande indépendance et une meilleure qualité de vie.

plus d'info

Hexapodes miniatures

Un hexapode miniature, de haute precision avec 6 degrés de liberté est utilisé comme auxiliaire de guidage en chirurgie rachidienne. Le système SpineAssist, fixé sur les os, va guider le chirurgien pour placer avec la plus haute précision des implants destinés à stabiliser la fusion des vertèbres, à la fois pour les opérations ouvertes et pour la chirurgie micro-invasive. Ce système comporte également un programme de préparation préopératoire avec traitement automatique d’images fluoroscopiques et tomodensitométriques (CT), ainsi qu’un ensemble de clamps et de plateformes rigides de fixation sur les os.

plus d'info