Caméras, Systèmes Audio & Données

La rapidité et la flexibilité sont des facteurs essentiels, en particulier lors des tournages de cinéma et de télévision. La technologie d'entraînement destinée à la technique moderne des caméras est donc soumise à des exigences spécifiques. Les systèmes d'entraînement de FAULHABER savent ici convaincre grâce à un mouvement dynamique et à une puissance compacte pour un poids moindre et un rendement maximal.

Applications phares

Caméra panoramique

Les appareils photo numériques modernes offrent de nouvelles possibilités dans le domaine de la prise de photographies et dans le traitement de l’image. Si on associe la grande résolution qu’il est possible d’obtenir aujourd'hui ainsi que la fréquence de capture à un « plateau tournant », on obtient aisément des clichés panoramiques. Il suffit pour celà outre un appareil photo haut de gamme, de maîtriser l’alignement de l’appareil photo, ou plus précisément de son objectif, sur toute la plage de rotation. Un dispositif de guidage compact de l’appareil photo à un micromoteur offre des résultats excellents dans un faible encombrement.

plus d'info

Technique de prise

Dans l’environnement maritime rude, il n’est pas facile de réaliser des prises de vue brillantes. Pour le tournage du film documentaire « OCEANS » de la société de production française « Galatée Films », il a donc fallu per-fectionner la technique de prise de vue existante. La stabilisation de la caméra nécessaire pour garantir des images stables sur un fond variable en permanence, a notamment constitué un gros défi à relever pour les développeurs. Une plateforme de montage gyroscopique équipée de plusieurs micromoteurs C.C. par axe a apporté la solution souhaitée.

plus d'info

Des drones de reconnaissance

Pour réussir des photos et épreuves sur films nettes et sans vacillement, le mieux est d’utiliser un trépied. Dès que l’on réalise des clichés à mouvement lent, l’image est floue. Les déformations sont encore plus extrêmes quand la caméra est placée dans un véhicule voire même un avion. Notamment dans les petits avions qui, en raison de leur poids propre réduit, n’offrent guère d’amortissement autonome contre les vibrations, les enregistreurs ont besoin d’une stabilisation supplémentaire. La solution : une plate-forme de montage à stabilisation gyroscopique à la cardan. Elle ne doit cependant pas être trop lourde, car le mini-avion ou drone de reconnaissance doit pouvoir décoller. Les micromoteurs avec des réducteurs bien adaptés constituent la solution pour une stabilisation (gyroscopique) légère et fiable.

plus d'info

Moniteurs LCD

Aujourd'hui, la mobilité est un atout. Cela s'applique aussi aux appareils électroniques modernes de divertissement et d'information qui s'invitent dans l'habitacle des nouvelles voitures. Les propriétaires de véhicule souhaitent pouvoir profiter des mêmes produits électroniques, qu'ils soient chez eux ou sur la route. Désormais, des nouveaux produits multimédia adaptés à l'usage automobile rendent cela possible. La société ClearLine (Wurmberg, Allemagne) a déjà largement contribué à ce développement depuis plusieurs années et, avec son slogan prônant la qualité avant la quantité, elle a acquis une renommée nationale et internationale dans le domaine des solutions multimédia de haute qualité destinées à l'utilisation dans les voitures. Les micromoteurs modernes ne sont pas étrangers à ce succès.

plus d'info

Caméra de l’appareil d’inspection

La civilisation moderne ne peut faire l’impasse sur un système d’évacuation des eaux usées fonctionnant bien. L’important étant que les eaux usées contaminées parviennent en toute sécurité à la station d’épuration. Étant donné que bon nombre de réseaux d’assainissement et raccordements privés datent de plusieurs décennies, des besoins de rénovation apparaissent souvent. Les réparations coûteuses se planifient avec exactitude grâce à une inspection préalable par chariot vidéo et se limitent aux emplacements vraiment pertinents. Afin de pouvoir inspecter au mieux tous les emplacements de canalisations, les micromoteurs confèrent à la tête de la caméra de l’appareil d’inspection une mobilité totale accompagnée d’une vue panoramique pour l’opérateur. Des dimensions compactes de tous les composants du système d’inspection sont importantes afin d’examiner même les canalisations et tuyaux étroits

plus d'info

Grue pour caméra

Presque tout le monde les a déjà vues sans s'en rendre compte, au moins lorsqu'elles jouaient le rôle de « personnage secondaire important » au cours des retransmissions de la coupe du monde de football : les grues légères pour les prises de vues de cinéma et de télévision. Lors des retransmissions de football et d'autres sports, elles sont placées derrière les buts ou à d'autres emplacements exposés et, grâce à leur hauteur de vision et à leur mobilité, elles permettent d'obtenir des prises de vues brillantes du jeu. De telles grues pour le guidage de la caméra doivent pouvoir être montées rapidement, commandées facilement et supporter les caméras lourdes équipées de gros (télé-)objectifs. Des « têtes distantes », supports de caméra situés en haut de la grue et commandés à distance, permettent l'alignement précis des appareils de prise de vue. Pour conserver une charge utile pour la caméra la plus importante possible au bout du long bras levier de la flèche, tous les composants doivent être très légers. À cet égard, les petits moteurs à commutation électronique (EC) garantissent mouvement et puissance élevée compacte pour un faible poids.

plus d'info

Systèmes de caméras en direct

Que se passe-t-il actuellement à Sydney, Hong Kong ou New York ? Quel temps fait-il à Helsinki, Venise ou Istanbul ? Les systèmes de caméras développés par la société earth television network permettent de fournir des réponses en temps réel et sous la forme de programmes de télévision de grande qualité.

plus d'info