Un nouveau toit ingénieux

Le soleil est une source d'énergie impressionnante : il émet chaque année jusqu'à 10 000 fois plus d'énergie sur la terre que la population mondiale n'en consomme. Les installations photovoltaïques utilisent cette énergie lumineuse et la transforment directement et écologiquement en énergie électrique. Sur son site de Schönaich (Allemagne), la société FAULHABER mise elle aussi sur l'énergie solaire pour générer de l'électricité.

À l'automne 2015, les techniciens de l'entreprise revotec energy GmbH de Leonberg (Allemagne) ont installé 576 modules individuels répartis sur une surface de 928 mètres carrés, sur le toit de la société FAULHABER GmbH. Cela correspond environ à trois terrains de tennis et demi. Les modules sont montés sur le toit plat avec une inclinaison de 10° et ne sont donc pas visible d'en bas. La moitié des modules est orientée vers l'est (92°) et l'autre moitié vers l'ouest (272°). Plutôt que l'ancienne orientation vers le sud, une orientation est-ouest est aujourd'hui privilégiée car l'expérience a montré qu'elle fournissait un meilleur rendement.

Consommation interne à 100 %

L'énergie du générateur est de 147 339 kilowattheures par an. Cela correspond environ à la consommation annuelle moyenne de 30 ménages de quatre personnes en Allemagne. Le courant généré par cette première installation photovoltaïque sur le site de Schönaich est entièrement utilisé pour les besoins internes. La part du solaire dans la consommation totale d'électricité de l'entreprise au point d'alimentation (bâtiments I et II) est de 5,9 %. Si l'on considère l'ensemble des trois bâtiments du site de Schönaich, l'énergie provenant de la nouvelle installation représente 4,3 % de la consommation totale.

Protection du climat en point de mire

Réduire les émissions de CO2 nocives et économiser les ressources d'énergie font partie des principes de la stratégie de développement durable que mène FAULHABER de manière responsable et consciencieuse. Cela s'applique déjà au développement des produits : les systèmes d'entraînement de FAULHABER ont un haut rendement pour une faible consommation énergétique et participent ainsi à la protection du climat. Mais même au-delà, l'action de l'entreprise FAULHABER est marquée par la volonté de renforcer la protection de l'environnement de manière active et continue. La certification du système de management environnemental selon ISO 14001 souligne davantage encore cette volonté. Concrètement, cela signifie d'assurer une efficacité des utilisations matérielles et énergétiques dès la production, d'exploiter le potentiel de recyclage et de tenir compte des aspects environnementaux également dans l'infrastructure des installations de fabrication.

88 tonnes de CO2 évitées

Étant donné que le toit plat d'un des bâtiments de FAULHABER devait faire l'objet de travaux de rénovation, il a semblé évident de rechercher une solution d'avenir qui tienne aussi compte la protection de l'environnement. Chaque année, la nouvelle installation photovoltaïque permet d'éviter l'émission de plus de 88.300 kilogrammes de CO2. Les modules d'interface de l'installation sont en outre conçus de manière à permettre une éventuelle extension sur le toit voisin. Un moniteur situé dans l'espace d'accueil de FAULHABER indique aux employés et aux visiteurs les données de performance actuelles de l'installation ainsi que la somme du courant déjà fourni depuis la mise en service.

Données techniques

  • Modules individuels : 576
  • Surface : 928 m²
  • Puissance du générateur : 161,28 kWc
  • Énergie du générateur : 147 339 kWh/an
  • Pourcentage d'autoconsommation : 100 %
  • Émissions de CO² évitées : 88.341 kg/an