Actualités & Salons

Prix Swiss Engineering Ticino

Décerné pour la première fois en 2007, le prix SWISS ENGINEERING TICINO récompense les diplômés de l'Université des Sciences Appliquées de la Suisse italienne SUPSI (Scuola Universitaria Professionale...

plus d'info

Des moteurs FAULHABER à bord de satellites scientifiques de la NASA

Des moteurs de FAULHABER vont contribuer à l'étude du champ magnétique de la Terre dans le cadre du projet scientifique MMS (Magnetospheric Multiscale) de la NASA. L'objectif de la mission MMS est,...

plus d'info

Changements dans le réseau de distribution FAULHABER

Chers clients et partenaires d'affaires,

Notre contrat de distribution pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg avec la société Minimotor Benelux bvba se terminant au 30 juin 2015, nous...

plus d'info

Micromoteurs C.C. Série 3890…CR

Le développement de la nouvelle série 3890…CR se base sur le concept éprouvé des micromoteurs C.C. de la gamme CR avec commutation graphite de FAULHABER. La grande puissance de l'entraînement compact...

plus d'info

6.5 billion kilometers to the workplace

Fin mai 2014, la sonde spatiale Rosetta s'est placée en orbite autour de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko en vue de la cartographier en août et de préparer l'atterrissage du module...

plus d'info

SWR Landesschau mobil zu Besuch bei FAULHABER

Zu Gast bei FAULHABER war Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein und ihr Team, um ein Interview mit Dr. Fritz Faulhaber zu führen. Im Rahmen der Landesschau mobil berichtete der SWR eine Woche lang über...

plus d'info

Catalogue 2015

FAULHABER présente sur les 472 pages de son nouveau catalogue sa gamme très complète de systèmes d’entraînement miniatures. Les tableaux de puissance clairs et les informations techniques détaillées...

plus d'info

Codeur intégré IEH3‐4096

La nouvelle série IEH3‐4096 de FAULHABER est le codeur à 3 canaux le plus compact de sa catégorie. Le nouveau modèle fournit deux signaux rectangulaires ainsi qu'un canal d'index supplémentaire. Il...

plus d'info

Servomoteurs C.C. sans balais Série 3274...BP4

Avec sa nouvelle série 3274 BP4, FAULHABER a fait entrer un nouveau champion sur le ring dans la lutte pour atteindre des performances maximales avec un poids minimal. Le servomoteur C.C. sans balais,...

plus d'info

Électronique de commande pour moteurs pas‐à‐pas série MCST 3601

Dans la pléthore de contrôleurs de mouvement programmables existants, en trouver un adapté aux moteurs pas‐à‐pas miniatures dont les courants de phases peuvent être inférieur à 100 mA restait en...

plus d'info

Nouvel FAULHABER motion

« Comment accrocher une comète ? » C'est ce que vous racontera l'histoire à la une de cette édition de notre magazine FAULHABER motion. Si l'on voulait vraiment répondre à cette question malicieuse,...

plus d'info

FAULHABER verleiht Lieferanten-Award an Stanztronic GmbH & Co. KG

FAULHABER verleiht am 17. September in Schönaich erstmals einen Award für die beste Leistung von Lieferanten. Preisträger ist die Stanztronic GmbH + Co KG aus Remchingen, die Werkzeuge für...

plus d'info

Auszubildende 2014

Wir freuen uns, unsere neuen Auszubildenden 2014 begrüßen zu dürfen. Nach einer Woche IHK-Seminar zum Ausbildungsbeginn und einem erfolgreichen Einführungstag ging es am 9. September 2015 richtig los!...

plus d'info

FAULHABER honoured as "Top Innovator"

For more than 20 years, the "Top 100" emblem has stood for the power of innovation, team spirit and the thirst for knowledge. Once again this year, on June 27 Germany's most successful innovation labs...

plus d'info

Normaler Artikel

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten...

plus d'info