FMB - Bad Salzuflen

Lassen Sie sich von den neuen bürstenlosen DC-Servomotoren genauso begeistern, wie kürzlich unsere Bundeskanzlerin. Besuchen Sie FAULHABER während der FMB – der Zuliefermesse für den Maschinenbau vom 8. bis 10. November 2017 in Bad Salzuflen (Halle 20, Stand F29). Den maßgeblichen Anteil am überragenden Verhältnis von Drehmoment zu Größe hat die besondere Form der Segmentwicklung. Damit ist es uns gelungen, einen hochdynamischen Antrieb zu bauen, der zudem nur noch die Hälfte wiegt im Vergleich zu herkömmlichen Motoren vergleichbarer Leistung.

Die Einsatzgebiete der neuen Motoren sind so vielfältig, dass FAULHABER sie auch mit einem integrierten Motion Controller für den dezentralen Einsatz kombiniert. Sie sind neugierig, welche Bewegungsaufgaben sich mit diesem hochdynamischen Antriebssystem im direkten Automatisierungsfeld erledigen lassen?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei FAULHABER während der FMB vom 8. bis 10. November 2017 im Messezentrum Bad Salzuflen in Halle 20, Stand F29

Zur kostenlosen Registrierung