News & Events

FAULHABER-Motoren in NASA-Forschungssatelliten

Motoren von FAULHABER werden beim NASA-Forschungsprojekt Magnetospheric Multiscale (MMS) mithelfen, das Magnetfeld der Erde zu erforschen. Die MMS-Mission soll erstmals ein dreidimensionales Abbild...

mehr

Preis Swiss Engineering Ticino

Der SWISSENGINEERING TICINO Preis wurde 2007 zum ersten Mal verliehen. Er wird zum einen an die Absolventen der SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana), einer...

mehr

Änderungen im FAULHABER Distributionsnetz

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

mit Wirkung zum 01. Juli 2015 endet das bisherige Alleinvertriebsrecht der Firma Minimotor Benelux BVBA für die Länder Luxemburg, Belgien und die...

mehr

Normaler Artikel (Kopie 1)

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten...

mehr

SWR Landesschau mobil zu Besuch bei FAULHABER

Zu Gast bei FAULHABER war Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein und ihr Team, um ein Interview mit Dr. Fritz Faulhaber zu führen. Im Rahmen der Landesschau mobil berichtete der SWR eine Woche lang über...

mehr

Katalog 2015

Auf 472 Seiten präsentiert FAULHABER im neuen Katalog 2015 sein vielfältiges Produktprogramm für Klein- und Kleinstantriebssysteme. Übersichtliche Leistungstabellen und ausführliche technische...

mehr

Integrierter Encoder IEH3‐4096

Die neue Serie IEH3‐4096 von FAULHABER ist der kompakteste 3‐Kanal‐Encoder seiner Klasse. Das neue Modell liefert 2 Rechtecksignale sowie einen zusätzlichen Indexkanal. Es bietet eine höhere...

mehr

Bürstenloser DC-Servomotor Serie 3274...BP4

Im Kampf um hohe Leistung bei geringstem Gewicht hat FAULHABER mit der Entwicklung seiner Serie 3274 BP4 einen neuen Champion in den Ring geschickt. Der bürstenlose DC-Servomotor, 32 mm Durchmesser...

mehr

Antriebselektronik Serie MCST 3601 für Schrittmotoren

Aus der Vielzahl an programmierbaren Motion Controllern eine Steuerung zu finden, die auf miniaturisierte Schrittmotoren mit Phasenströmen von teilweise weniger als 100 mA abgestimmt ist, war bislang...

mehr

Neue FAULHABER motion

„Wie angelt man sich einen Kometen?“ lautet die Titelstory dieser Ausgabe unseres FAULHABER motion Magazins. Wenn man diese mit einem Augenzwinkern gestellte Frage tatsächlich beantworten wollte,...

mehr

6,5 Milliarden Kilometer zum Arbeitsplatz

Ende Mai 2014 ist die Raumsonde Rosetta in Flugrichtung auf den Kometen 67P/Tschurjumow‐Gerasimenko eingeschwenkt, um ihn nach weiterer Annäherung im August zu kartographieren und so die Landung von...

mehr

FAULHABER verleiht Lieferanten-Award an Stanztronic GmbH & Co. KG

FAULHABER verleiht am 17. September in Schönaich erstmals einen Award für die beste Leistung von Lieferanten. Preisträger ist die Stanztronic GmbH + Co KG aus Remchingen, die Werkzeuge für...

mehr

Auszubildende 2014

Wir freuen uns, unsere neuen Auszubildenden 2014 begrüßen zu dürfen. Nach einer Woche IHK-Seminar zum Ausbildungsbeginn und einem erfolgreichen Einführungstag ging es am 9. September 2015 richtig los!...

mehr

FAULHABER als Top-Innovator ausgezeichnet

Seit über 20 Jahren steht das „Top 100“‐Siegel für Innovationskraft, Wissensdurst und Teamgeist. Am 27. Juni erhielten die erfolgreichsten Ideenschmieden Deutschlands erneut die begehrte Auszeichnung....

mehr

Schrittmotoren Serie FDM0620 - So klein, so leistungsfähig!

Mit der neuen Serie FDM0620 präsentiert FAULHABER einen Schrittmotor mit minimalster Baugröße: In einem Gehäuse von nur 9,7 mm Länge und 6 mm Durchmesser sind sämtliche Komponenten (einschließlich der...

mehr