News & Events

AUTOMATICA 2016

Die AUTOMATICA gilt als führende Plattform für Innovationen zur Automatisierung von Produktionsprozessen. Auf der 7. Internationalen Fachmesse für Automation und Mechatronik vom 21. – 24. Juni 2016 in...

mehr

High Precision – Dank optischem Messprinzip

FAULHABER erweitert sein Portfolio um die hochgenauen Encoder IER3 und IERS3. Beide Encoder liefern 2 Kanal Quadratursignale sowie ein zusätzliches Indexsignal. Dank des optischen Messprinzips mit...

mehr

Feel the Power

Im Kontext mit vernetzter Industrie spielt die Antriebstechnik eine wichtige Rolle, schließlich ist ohne „treibende Kraft“ keine Automatisierung denkbar. Ins­besondere für die Steuerungstechnik hat...

mehr

Feel the Power

Drive technology plays an important role within the context of networked industry, after all, automation is not possible without a “driving force”. The new approach has far reaching consequences...

mehr

Feel the Power

Drive technology plays an important role within the context of networked industry, after all, automation is not possible without a “driving force”. The new approach has far reaching consequences...

mehr

Feel the Power

Im Kontext mit vernetzter Industrie spielt die Antriebstechnik eine wichtige Rolle, schließlich ist ohne „treibende Kraft“ keine Automatisierung denkbar. Ins­besondere für die Steuerungstechnik hat...

mehr

Feel the Power

Im Kontext mit vernetzter Industrie spielt die Antriebstechnik eine wichtige Rolle, schließlich ist ohne „treibende Kraft“ keine Automatisierung denkbar. Ins­besondere für die Steuerungstechnik hat...

mehr

Feel the Power

Drive technology plays an important role within the context of networked industry, after all, automation is not possible without a “driving force”. The new approach has far reaching consequences...

mehr

Feel the Power

Im Kontext mit vernetzter Industrie spielt die Antriebstechnik eine wichtige Rolle, schließlich ist ohne „treibende Kraft“ keine Automatisierung denkbar. Ins­besondere für die Steuerungstechnik hat...

mehr

Kleiner UWE aus dem Orbit

UWE ist eine Baureihe sogenannter Pico-Satelliten mit einer Kantenlänge von 10 cm und einem Gewicht von nur einem Kilogramm. Dank innovativster Technik ziehen die kleinen Winzlinge schon seit über 2...

mehr

„Feel the Power“ auf der HANNOVER MESSE

Die diesjährige HANNOVER MESSE hat erneut das Thema der vernetzten Industrie im Fokus. Dabei spielt die Antriebstechnik eine wichtige Rolle, schließlich ist ohne „treibende Kraft“ keine...

mehr

Ein neues Dach, das es in sich hat

Die Sonne ist eine beeindruckende Energiequelle: Pro Jahr strahlt sie bis zu 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde, als die Weltbevölkerung verbraucht. Photovoltaikanlagen nutzen diese Lichtenergie und...

mehr

Rakete kehrt heil zur Erde zurück

Erstmals kehrte die erste Stufe einer Satelliten-Trägerrakete nach dem Abheben wieder unbeschadet zur Erde zurück. Damit ist man dem Ziel wiederverwertbarer Raketen einen großen Schritt näher...

mehr

Neuer 10mm-Motor mit verdoppeltem Antriebsdrehmoment

FAULHABER hat eine neue Generation metallbürstenkommutierter Motoren eingeführt: die Motoren der Serie 1024…SR mit einem Durchmesser von 10 mm. In Kombination mit einem Getriebe kann ein...

mehr

Die DNA für Anwendungen der nächsten Generation

FAULHABER Antriebssysteme ist der Erfinder einer der Schlüsseltechnologien für den Bau effizienter, kleinster Elektromotoren. Heute sogar so klein, dass sie durch Gefäße bis ins Herz gelangen, um dort...

mehr