Wurzelbehandlung ohne Stress

Unter Endodontie oder Endodontologie versteht man einen Teilbereich der Zahnheilkunde. Die häufigsten Behandlungen sind die Behandlungen des Wurzelkanals, die bei entzündeter Pulpa (im Volksmund „Zahnnerv“) den Zahn erhalten sollen. Viele dürften das entsprechende Prozedere aus eigener Erfahrung kennen: Der Zahnarzt entfernt den „Nerv“, reinigt den Wurzelkanal und füllt ihn anschließend. Diese Behandlung erfordert große Sorgfalt, ist also nicht unbedingt einfach, denn schließlich soll der Zahn erhalten und der Patient möglichst lange Zeit schmerzfrei bleiben. Neue Erkenntnisse, Techniken und Systeme sorgen mittlerweile dafür, dass sich heute auch schwierige Wurzelbehandlungen erfolgreich und mit möglichst geringer Patientenbelastung durchführen lassen. Dazu hat die moderne Antriebstechnik einen wichtigen Beitrag geleistet. DC-Kleinstantriebe von FAULHABER sind die treibende Kraft neuer Endodontie-Systeme, die heute in der Zahnarztpraxis immer häufiger anzutreffen sind.

Eine erfolgreiche Behandlung der Zahnwurzel erfordert enormes Fachwissen, eine spezielle technische Ausstattung, besondere Instrumente und Materialien, viel Zeit und im wahrsten Sinne des Wortes sehr viel „Fingerspitzengefühl“ vom behandelnden Zahnarzt. Das Pulpagewebe muss dabei vollständig aus den Wurzelkanälen entfernt werden, ebenso wie Keime und nekrotisches Material. Die Kanalwände gilt es zudem gleichmäßig zu bearbeiten, ohne Formveränderung und ohne übermäßige Schwächung der Wurzel, damit die Füllung möglichst lange hält. Laufen diese Arbeitsschritte optimal ab, lassen sich heute sogar Zähne erhalten, die vor noch nicht allzu langer Zeit entfernt werden mussten.

Leise Technik, die gut in der Hand liegt

Zum Fortschritt der Endodontie hat auch moderne Automatisierungstechnik entscheidend beigetragen. Ein gutes Beispiel dafür liefert das Endo Motorsystem TCM Endo R11, das von der Nouvag AG mit Hauptsitz in Goldach (CH) am Bodensee entwickelt wurde. Das elegante, sehr kompakte und benutzerfreundliche Gerät erleichtert dem Zahnarzt die sorgfältige Reinigung und Bearbeitung des Wurzelkanals und kann so ganz entscheidend zum Behandlungserfolg beitragen.
Im Prinzip besteht das neue System aus drei Komponenten: der Steuereinheit, die auf einem übersichtlichen Display dem behandelnden Arzt alle wichtigen Informationen anzeigt, einem Fußpedal, das als Anund Ausschalter fungiert und dem Handteil. Letzteres setzt sich zusammen aus dem Handstück mit der Antriebseinheit und einem davon angetriebenen Winkelstück mit auswechselbaren Feilen, das ein ergonomisches Arbeiten auch an eher unzugänglichen Stellen ermöglicht.

Der TCM Endo ist ein sehr kompaktes und benutzerfreundliches Gerät für die Endodontie.
Der TCM Endo ist ein sehr kompaktes und benutzerfreundliches Gerät für die Endodontie.

Der passende Antrieb: klein, leistungsstark und laufruhig

Einen geeigneten Antrieb für das Handstück zu finden war dabei alles andere als trivial. Gefragt waren nicht nur kompakte Abmessungen, sondern auch ein Drehmoment von 1 bis 5 mNm im Drehzahlbereich von 60 bis 500 U/min. Ein vibrationsarmer und leiser Betrieb war natürlich ebenfalls wünschenswert, um ein präzises und konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen und weder Arzt noch Patient durch unangenehme Geräusche während der Behandlung zu belästigen. Auch Getriebegeräusche sollten also vermieden werden. Da der Zahnarzt in der Mundhöhle agiert, übertragen sich Schall und Vibrationen direkt in den Gehörgang, sind also für den Patienten besonders deutlich zu hören und oft auch noch mit negativen Assoziationen verknüpft.

Kein Wunder also, dass DC-Kleinstmotoren aus dem FAULHABER-Programm sich dank ihrer Laufruhe für dieses Einsatzfeld als besonders geeignet erweisen. Die in den Handstücken des Endo-Systems eingesetzten DC-Kleinstantriebe der FAULHABER SR Serie 1524 sind bei einem Durchmesser von 15 mm außerdem lediglich 24 mm lang und lassen sich dadurch gut integrieren. Dank ihrer hohen Leistungsdichte sind die Motoren aber nicht nur kompakt, sondern auch leicht. Sie wiegen lediglich 18 g, was der Anwendung ebenfalls entgegen kommt. Schließlich soll mit dem System auch bei längerer Behandlungsdauer oder vielen Behandlungen am Tag ein präzises, ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet sein. Der Motor ist mit einem zweistufigen, sehr laufruhigen Stirnradgetriebe kombiniert, das ein Untersetzungsverhältnis von 11,9 : 1 liefert. Zusammen mit dem Motor ergibt sich so eine lediglich 33 mm lange Antriebseinheit.

Geringes Trägheitsmoment und rastmomentfreier Lauf

Von anderen Ausführungen unterscheiden sich die FAULHABER DC-Kleinstantriebe hauptsächlich im Aufbau: Ihr Rotor besteht nicht aus einem bewickelten Blechpaket, sondern aus einer freitragenden, in Schrägwicklung hergestellten Kupferspule. Dieser als Glockenanker bezeichnete Rotor wiegt deshalb wenig und überzeugt durch ein sehr geringes Trägheitsmoment und rastmomentfreien Lauf. Dadurch bieten die Motoren hohe Dynamik und präzisen Gleichlauf. Bei Motoren mit kleiner Leistung haben sich die Edelmetall-Kommutierungssysteme zudem wegen ihres geringen Übergangswiderstands bestens bewährt. Dank ihrer linearen Charakteristik lassen sich die DC-Kleinstmotoren zudem einfach regeln. Die entsprechende Ansteuerung ließ sich gut in die Steuerung des Endodontie-Systems integrieren.
In den neuen Endodontie-Systemen haben sich die FAULHABER DC-Kleinstantriebe mittlerweile bewährt. Bereits seit Mitte 2014 profitieren Zahnärzte und Patienten von dieser effektiven Behandlung bei Zahnwurzelerkrankungen.

Getriebemotor für Handstück
Kompakte Kombination aus DC-Kleinstmotor und Stirnradgetriebe. Die schlanke Antriebseinheit findet problemlos im Handstück des Behandlungsgerätes Platz.
Antriebsysteme für Endodontie